This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Linux 上的 EtherNet/IP

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581880/linux-am3358-ethernet-ip-on-linux

器件型号:AM3358
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

团队、您能帮助回答我的客户的问题吗:

 

理想情况下、我们希望运行 Linux。  我们计划使用 QT 开箱即用来运行触摸显示屏、然后在接下来的一段时间内、我们将添加一个 Web 服务器。  因此、访问开放源码世界非常重要。

答:     在让主 ARM 处理器运行 Linux 的同时、我们能否使用 PRU-ICSS 组件来处理 EtherNet/IP?  或者、我们是否必须使用 SYSBIOS 来使用 PRU-ICSS?

2.     如果问题1.a 的答案是我们必须运行 SYSBIOS…

a.     我们可以在 SYSBIOS 上运行 QT 5.7 OpenGL 吗?

 

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以有人问这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    >>在让主 ARM 处理器运行 Linux 的同时,我们是否可以使用 PRU-ICSS 组件来处理 EtherNet/IP?
    理论上是的、您可以将 EtherNet/IP 协议放置在具有 Linux 的主机 ARM 处理器上、并在 PRU-ICSS 中卸载数据包处理、但这不在我们当前的发展蓝图中。 我们正在评估这方面的时间表、以便将其纳入我们的路线图中。

    >>我们能否在 SYSBIOS 上运行 QT 5.7 OpenGL?
    我们没有关于 SYSBIOS 上的 QT 5.7 OpenGL 的可行性研究、这似乎不是一项微不足道的工作。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。