This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4377:调试问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579311/ccs-am4377-debug-issue

器件型号:AM4377
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 AM437x IDK,在调试过程中  ,当我运行程序时,会出现以下错误

"无法在"/db/ztree/library/trees/xdctargets/xdctargets-h32x/src/gnu/targets/arm/rtsv7A/syscalls.c 上找到源文件"
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。"

但是如果 我单步执行代码,我就不会得到这样的错误,并且代码直到程序结束才正常工作

我应该如何避免这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在调试什么软件? 您使用的是哪个 CCS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 版本6.2、软件是 ADC 相关软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 还是 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持 RTOS 的 CCS 版本为6.1.3。 发行说明中提到了这一点: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes 其他 CCS 版本尚未经过测试、可能无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCS 6.1.3上运行代码后、会出现相同的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTO 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否对 AM437x 使用 TI 处理器 SDK RTOS 中的任何软件(例如 pdk_am437x_1_0_5\packages/ti\starterware\examples\adc)? 并使用了建议的 SYSBIOS (6_46_01_38)和 XDC 版本(3_32_01_22_CORE)。 还是这纯粹是您的软件?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们使用的是 SYSBIOS 6_40_03_39、SYSBIOS_IND_SDK_02.01.03.02、xdctools_3_32_01_22_core 和 UIA_2_00_03_43
    其次,我们尝试运行代码“单步执行”,它在 BIOS_start()时失败;出现了上述错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用了 SYSBIOS_IND_SDK_02.01.03.02。 用户指南指出了开发环境:

    软件
    Code Composer Studio (www.ti.com/.../ccstudio) 版本 CCS 6.1.2.00015
    工业 SDK (software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)
    版本2.1.3
    SYS/BIOS 6.45.01.29实时操作系统
    XDC 工具3.32.00.06
    NDK 2.24.3.35
    编译器 GNU v4.4.8 (Linaro)
    串行控制台终端应用(如 Teraterm、minicom、HyperTerminal)

    您是否能够使用上述工具集? 这是 TI ADC 代码还是其他代码? 您是否能够使用不同的优化级别来查看问题是否消失?

    另请查看 e2e.ti.com/.../1569848 帮助。

    此致、Eric