请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4377 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 AM437x IDK,在调试过程中 ,当我运行程序时,会出现以下错误
"无法在"/db/ztree/library/trees/xdctargets/xdctargets-h32x/src/gnu/targets/arm/rtsv7A/syscalls.c 上找到源文件"
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。"
但是如果 我单步执行代码,我就不会得到这样的错误,并且代码直到程序结束才正常工作
我应该如何避免这个问题