This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:clkout 抖动

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579265/tda3-clkout-jitter

器件型号:TDA3

您好!

TDA3x 具有 clkout[2:1]、可用作其他器件的系统时钟。



客户希望使用 clkout 引脚馈送到 DS90UB964:REFCLK 输入、该输入需要100ppm 的抖动、如 UB964的 DM 下面所示。



TDA3x 的 clkout 引脚能否应用于 DS90UB964:REFCLK?



此致、
Yoshi Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshi-San

    这应该是一个有效的选择!
    但是、请注意、在这种情况下、您应该使用具有所需特性的源。
    即、如果使用 OSC1作为源信号、晶体的频率精度特性应处于所需范围内(考虑容差+稳定性+老化。)

    此致、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano-San、

    这是可能的、但需要考虑很多因素... 连接到 TDA3的 OSC0/OSC1接口的晶体的频率是多少?

    这些晶体的频率/抖动规格是什么? 这很重要、因为 UB964频率/抖动容差比 TDA3X 规定的要小。

    我还请求您参考 TDA3 TRM、以查看 CLKOUTn 引脚上可以提供哪些内部时钟。

    此致、
    Rajesh Veettil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请注意、在这种情况下、OSC0不能用作直接源!
    OSC0的可用选项为19.2、20和27、而 DS90UB964:REFCLK 需要25MHz 或23MHz。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    此致、
    Yoshi Takano