请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579265/tda3-clkout-jitter
器件型号:TDA3
您好!
TDA3x 具有 clkout[2:1]、可用作其他器件的系统时钟。
客户希望使用 clkout 引脚馈送到 DS90UB964:REFCLK 输入、该输入需要100ppm 的抖动、如 UB964的 DM 下面所示。 
TDA3x 的 clkout 引脚能否应用于 DS90UB964:REFCLK?
此致、
Yoshi Takano