工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我尝试将 Sitara-linux-dual-camera-demo 移植到 我的 am4379板。
我已经修改了摄像头硬件、使摄像头由按钮控制。
按按钮时,相机将拍摄照片,但驱动程序不会立即返回照片。
我再次按下按钮以获得第一张图片。
我想知道有人可以从 VPFE 驱动程序 Perspect 中给出理由。
或者、有人能否直接向我展示即时获取图片的方法?
提前感谢!
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我尝试将 Sitara-linux-dual-camera-demo 移植到 我的 am4379板。
我已经修改了摄像头硬件、使摄像头由按钮控制。
按按钮时,相机将拍摄照片,但驱动程序不会立即返回照片。
我再次按下按钮以获得第一张图片。
我想知道有人可以从 VPFE 驱动程序 Perspect 中给出理由。
或者、有人能否直接向我展示即时获取图片的方法?
提前感谢!
William
Manisha、
如我的描述所示,第一个触发器将获得第一个 SELECT RETURN,但返回数据为黑色。
我已经再次触发它、第二个选择返回的数据是来自第一个触发器的数据。
触发事件发生时、选择将在触发事件不是数据之后返回。
示波器可以测量数据。
3.我成功地使图片使用流模式。
我只是修改摄像机硬件、 使摄像机进入触发模式、我发现 VPFE 驱动程序无法设置 为快照模式。
4、不再对图像进行进一步处理,从 VPFE 驱动程序获取原始数据,然后显示该数据。
演示不是多线程应用、我只使用演示。