This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:双摄像头 VPFE 驱动程序

Guru**** 2612355 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582444/linux-am4379-dual-camera-vpfe-driver

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我尝试将 Sitara-linux-dual-camera-demo 移植到 我的 am4379板。

我已经修改了摄像头硬件、使摄像头由按钮控制。

按按钮时,相机将拍摄照片,但驱动程序不会立即返回照片。

我再次按下按钮以获得第一张图片。

我想知道有人可以从 VPFE 驱动程序 Perspect 中给出理由。

或者、有人能否直接向我展示即时获取图片的方法?  

提前感谢!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="William tong"]按下按钮时,相机将拍摄照片。但驱动程序不会立即返回照片。

    您的意思是驾驶员不会立即返回图片? 您如何测量它? 您是将驱动程序设置为流模式还是快照模式? 软件中是否需要进一步处理图像? 应用层是否涉及多线程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manisha、

    如我的描述所示,第一个触发器将获得第一个 SELECT RETURN,但返回数据为黑色。

    我已经再次触发它、第二个选择返回的数据是来自第一个触发器的数据。  

    触发事件发生时、选择将在触发事件不是数据之后返回。

    示波器可以测量数据。  

    3.我成功地使图片使用流模式。

    我只是修改摄像机硬件、 使摄像机进入触发模式、我发现 VPFE 驱动程序无法设置 为快照模式。

    4、不再对图像进行进一步处理,从 VPFE 驱动程序获取原始数据,然后显示该数据。

    演示不是多线程应用、我只使用演示。