请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X
您好、香榭丽舍
我的一位客户希望购买 TMDXIDK5728 EVM。
但是、客户想知道他们将购买的 EVM 上是 AM5728的哪个版本、尤其是 EVM 使用 XM5728或 AM5728时。
如果客户立即订购 EVM、客户是否会获得使用 AM5728的 TMDXIDK5728?
或者是否有办法在 EVM 上而不是在 XM5728上获得 AM5728?
此致、
赵仁英