This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK 器件修订版

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582479/am5728-idk-device-revision

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X

您好、香榭丽舍

我的一位客户希望购买 TMDXIDK5728 EVM。
但是、客户想知道他们将购买的 EVM 上是 AM5728的哪个版本、尤其是 EVM 使用 XM5728或 AM5728时。

 如果客户立即订购 EVM、客户是否会获得使用 AM5728的 TMDXIDK5728?  
或者是否有办法在 EVM 上而不是在 XM5728上获得 AM5728?

此致、
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们无法了解库存中的经销商。 根据我的了解、现在已经有相当长一段时间没有在 EVM 上安装 XAM5728器件了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、第二句中有一些语法错误、但您可以理解我要说什么。 )
    欧内斯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    客户已购买 XM5728 EVM、因此他们希望购买 AM5728 EVM。
    您提到过、这取决于 TI 的库存、但 TI 是否提供任何信息? 与 EVM 器件名称或序列号(跟踪号)一样??
    此致、
    欧内斯特。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我重写此内容以更好地帮助您、因为这是一个常见问题:

    1) 1)通用 EVM:

    如果您的客户订购 TMDSEVM572X、则会随生产器件一起提供。 采用预制器件的 EVM 称为 TMDXEVM5728。
    TI store 肯定具有最新版本。

    2) 2) IDK 工业开发套件

    现有的电路板都使用预制器件。 我们正在着手生产采用生产器件的电路板。 唯一的发现方法是向您的经销商核实电路板的制造日期。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    感谢您的回答。

    这对我很有帮助。

    欧内斯特。