This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:Micron DDR MT46H64M16LFBF-5 IT:B 的问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582184/am1808-problems-with-micron-ddr-mt46h64m16lfbf-5-it-b

器件型号:AM1808

您好!

我的客户在  150MHz 下成功地将 AM1808EZWT4与 Micron MT46H64M16LFBF-6 IT:B RAM 搭配使用。  6版本不再可用、而是升级到-5版本(MT46H64M16LFBF-5 IT:B)、该版本应该是相同的部分、但最大速度为200MHz、而不是166 MHz 的-6版本。  但是、它们在数据线路上无法获得可靠的通信。  (仍以150MHz 运行)

您以前是否曾遇到过类似器件的问题、是否有任何代码更改建议可助您一臂之力?

谢谢、

Keith N.
AFA OD/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们使用的是什么软件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将自己的定制低级软件与 AISGen 搭配使用。
    我们使用 IAR 来构建软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求设计团队对此进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    如果您以相同的频率运行 DDR、则在没有任何软件更改的情况下更换具有更高频率支持的 DDR 器件应该可以正常工作。

    您是否在多个电路板或一个电路板上遇到此问题?

    请详细说明您在 DDR 通信中遇到的问题吗?

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在没有任何软件更改的情况下更换了该部件。 我们在多个电路板上面临此问题。 当我们通过 JTAG 写入存储器并从存储器读回时、我们会收到一个不同的值

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vince、

    能否验证两个器件的所有时序值是否相同? 如果任何时序不同、您可能需要检查是否要修改 SDRAM 时序寄存器。 我还想让您验证 SDRAM 配置寄存器。

    此致、
    SENTHIL