请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM1808 您好!
我的客户在 150MHz 下成功地将 AM1808EZWT4与 Micron MT46H64M16LFBF-6 IT:B RAM 搭配使用。 6版本不再可用、而是升级到-5版本(MT46H64M16LFBF-5 IT:B)、该版本应该是相同的部分、但最大速度为200MHz、而不是166 MHz 的-6版本。 但是、它们在数据线路上无法获得可靠的通信。 (仍以150MHz 运行)
您以前是否曾遇到过类似器件的问题、是否有任何代码更改建议可助您一臂之力?
谢谢、
Keith N.
AFA OD/WPA