This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:C6678 IBL 从 I2C 器件0x50引导

Guru**** 2613065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582185/rtos-tms320c6678-c6678-ibl-booting-from-i2c-device-0x50

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

在具有 C6678 DSP 的定制板中、我们尝试从地址0x50的 I2C EEPROM 引导 IBL、并面临以下问题:

1.上电时 IBL 图像不会出现

2.连接调试器并检查 DEVSTAT 和 BootComplete 寄存器、值如下所示:

   DEVSTAT (0x02620020) -> 0x0000C00B

  BootComplete (0x0262013C)-> 0x00000000

3. DEVSTAT 和 BOOTCOMPLETE 寄存器显示器件模式配置为 I2C 引导模式、器件地址为0x50、但 BOOTCOMPLETE 位未设置、IBL 映像未显示。

请告诉我们、是否可以从0x50 I2C 地址启动 IBL、如果是、请告知我们在加电设置上可能发生了什么错误。

谢谢、此致、

R.Senthilkumar