请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
在具有 C6678 DSP 的定制板中、我们尝试从地址0x50的 I2C EEPROM 引导 IBL、并面临以下问题:
1.上电时 IBL 图像不会出现
2.连接调试器并检查 DEVSTAT 和 BootComplete 寄存器、值如下所示:
DEVSTAT (0x02620020) -> 0x0000C00B
BootComplete (0x0262013C)-> 0x00000000
3. DEVSTAT 和 BOOTCOMPLETE 寄存器显示器件模式配置为 I2C 引导模式、器件地址为0x50、但 BOOTCOMPLETE 位未设置、IBL 映像未显示。
请告诉我们、是否可以从0x50 I2C 地址启动 IBL、如果是、请告知我们在加电设置上可能发生了什么错误。
谢谢、此致、
R.Senthilkumar