请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 主题中讨论的其他器件:AFE5809
尊敬的朋友:
您可能知道、OMAP L138 LCDK 只有2个 SPI 模块、但是对于我们的特定应用、我们至少需要3个 SPI 模块。 我认为一个好的解决方案是使用移位寄存器来增加到输出 OMAP L138的 SPI 连接数量。 您认为这种方法很好吗? 如果情况良好、您对要使用的移位寄存器类型和型号有什么建议吗? 有数百个、我不知道选择哪一个。
有关我们项目的更多信息:
我们正在开发声纳系统。
在我们的声纳系统中、OMAP L138 LCDK 通过 SPI 模块连接到定制板。 此定制板传输声纳波。
OMAP L138 LCDK 还通过2个 SPI 模块连接到 AFE5809 EVM。 第一个 SPI 模块用于初始化和启动 AFE5809、第二个 SPI 用于接收从 AFE5809到 OMAP L138 LCDK 的数据模数数据。 使用该方法、我们接收了传输波的回波。
感谢你能抽出时间^^