This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:用于将 OMAP L138 LCDK 的 SPI 连接到 AFE5809 EVM 的适当移位寄存器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582474/omap-l138-proper-shift-register-for-connecting-spi-of-omap-l138-lcdk-to-afe5809-evm

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:AFE5809

尊敬的朋友:

您可能知道、OMAP L138 LCDK 只有2个 SPI 模块、但是对于我们的特定应用、我们至少需要3个 SPI 模块。 我认为一个好的解决方案是使用移位寄存器来增加到输出 OMAP L138的 SPI 连接数量。 您认为这种方法很好吗? 如果情况良好、您对要使用的移位寄存器类型和型号有什么建议吗? 有数百个、我不知道选择哪一个。

有关我们项目的更多信息:

我们正在开发声纳系统。

在我们的声纳系统中、OMAP L138 LCDK 通过 SPI 模块连接到定制板。 此定制板传输声纳波。

OMAP L138 LCDK 还通过2个 SPI 模块连接到 AFE5809 EVM。 第一个 SPI 模块用于初始化和启动 AFE5809、第二个 SPI 用于接收从 AFE5809到 OMAP L138 LCDK 的数据模数数据。 使用该方法、我们接收了传输波的回波。

感谢你能抽出时间^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我所理解的、您需要使用3个 SPI 模块、但 LCDK 只有两个模块。 在这种情况下、您可以使用 GPIO 作为芯片选择、要在一条 SPI 线路上连接多个从器件、请参阅:
    e2e.ti.com/.../128755

    关于移位寄存器的问题、我希望设计团队详细说明。

    此致、
    Yordan