请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111
工具/软件:Linux
您好!
基于 AM3358的电路板出现了问题、我们使用 TLV320AIC3111编解码器来处理音频、在正常运行下工作正常。但是、如果在器件重新唤醒时暂停平台(使用提供的 pm_suspend.sh)、音频不再正常播放、 音频在某种程度上变乱。
我们使用的是 Processor SDK v1.03、没有迁移到较新版本的选项、我已经检查了 SDK v3、似乎没有出现问题。 我不确定是否在这里发现了一个错误、但如果你能给我指正确的方向、那将会非常有帮助...
此致
Micheal