This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:挂起操作的音频问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582514/linux-am3358-audio-issue-with-suspend-operation

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111

工具/软件:Linux

您好!

基于 AM3358的电路板出现了问题、我们使用 TLV320AIC3111编解码器来处理音频、在正常运行下工作正常。但是、如果在器件重新唤醒时暂停平台(使用提供的 pm_suspend.sh)、音频不再正常播放、 音频在某种程度上变乱。

我们使用的是 Processor SDK v1.03、没有迁移到较新版本的选项、我已经检查了 SDK v3、似乎没有出现问题。 我不确定是否在这里发现了一个错误、但如果你能给我指正确的方向、那将会非常有帮助...

此致

Micheal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal:

    当发现问题时、在文本文件中附加 Linux 内核日志("dmesg"命令输出)对于调查此问题非常有用。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev,

    遗憾的是、内核不会提供任何错误消息等 我已连接引导、音频播放、暂停、唤醒和音频 play.e2e.ti.com/.../4520.dmesg-output.txt 的 dmesg 日志

    Micheal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micheal、

    电源管理问题非常复杂、因为存在许多依赖项。 如果没有选项使用未出现问题的最新 SDK 版本、我建议您尝试仅使用来自以下位置的最后版本的 tlv320aic31xx 驱动程序:
    www.ti.com/.../tlv320aic31xxsw-linux
    但这并不能保证成功。

    BR
    Tsvetolin Shulev