请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2G 您好!
我们已经有一周的 K2G 评估板、我们将首先尝试在处理器的 DSP 端运行一些示例、然后运行一些基于 SYS/BIOS 的代码。
但是、将任何代码示例(例如 UART_TEST)从 C:\ti\pdk_k2g_1_0_4目录导入到 CCS 6.2中并尝试编译所有代码示例都会导致出现"Could not open source file "ti/drv/pA/pA.h"错误。 查看 pdk_k2g_1_0_4安装目录下的 drv 目录、似乎没有数据包加速器的驱动程序代码。
TI 的某个人能否告诉我们可以从哪里获得一些有效的代码示例? 或者为什么 k2g PDK 中未包含它?
谢谢