This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2G:编译示例项目、缺少数据包加速器驱动程序(PA)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581917/evmk2g-compiling-example-project-missing-packet-accelerator-driver-pa

器件型号:EVMK2G

您好!

我们已经有一周的 K2G 评估板、我们将首先尝试在处理器的 DSP 端运行一些示例、然后运行一些基于 SYS/BIOS 的代码。

但是、将任何代码示例(例如 UART_TEST)从 C:\ti\pdk_k2g_1_0_4目录导入到 CCS 6.2中并尝试编译所有代码示例都会导致出现"Could not open source file "ti/drv/pA/pA.h"错误。 查看 pdk_k2g_1_0_4安装目录下的 drv 目录、似乎没有数据包加速器的驱动程序代码。

TI 的某个人能否告诉我们可以从哪里获得一些有效的代码示例? 或者为什么 k2g PDK 中未包含它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pirow、

    Processor SDK RTOS 版本已通过 CCSv6.1.3验证、因此请下载该版本、因为 CCSv6.2存在一些已知的兼容性问题。

    我们不会在软件包中提供预创建的 CCS 工程、因为无法提供跨所有不同主机设置环境移植的可移植 CCS 工程。 要测试驱动程序示例、用户需要运行 SDK 安装脚本、然后运行 pdkProjectCreate
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    您导入的平台库工程是一个基于旧版支持原因而提供的旧版平台库工程。 请按照 SDK 中的步骤设置 SDK 构建环境、然后生成驱动程序项目。 此外、请使用发行说明中指定的推荐组件、以避免出现任何设置问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您提供信息。

    我正在尝试运行 pdkCreateProject 批处理文件。 我使用"pdkProjectCreate.bat K2G All Little All DSP"运行它 、这似乎是为了创建必要的项目。 尝试编译它们、例如"/EMAC_BasicExample_evmK2G_c66xExampleProject"、失败并出现"Invalid SOC"错误:

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pirow、

    这是一个已知问题。 示例工程的编译依据是、我是说该示例的.out 文件是创建的、但工程在编译后步骤中运行 pdkAppImageCreate、脚本当前不支持 K2G 平台。 请转至工程的 Debug 文件夹并确认.out 文件已编译。


    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    好的、谢谢、是的、我可以看到.out 文件。