This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 CAN 的 DSP -是否有任何器件建议?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582207/dsp-with-can---any-part-suggestions

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377STMS320F28377D

您好!

我正在寻找具有内置 CAN 控制器的高性能 DSP。 我的目标是以非常高的频率读取 CAN 数据、并处理这些数据。

大部分处理将是统计分析。

是否有人可以建议任何相关器件、让我这样做?

在此设计中、此 DSP 专用于 CAN 数据采集和处理、并将使用另一个 ARM 控制器来处理应用级代码。

此致
Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 TMS320F28377S 或 TMS320F28377D -两者均为200MHz、相关的 Launchpad 在电路板上具有 CAN 收发器。