请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 TMS320F28377D您好!
我正在寻找具有内置 CAN 控制器的高性能 DSP。 我的目标是以非常高的频率读取 CAN 数据、并处理这些数据。
大部分处理将是统计分析。
是否有人可以建议任何相关器件、让我这样做?
在此设计中、此 DSP 专用于 CAN 数据采集和处理、并将使用另一个 ARM 控制器来处理应用级代码。
此致
Shashank