请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
连接到 c6678的 SPI 从器件需要大于50us 的延迟。
我可以控制直接 SPI CS 信号吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
连接到 c6678的 SPI 从器件需要大于50us 的延迟。
我可以控制直接 SPI CS 信号吗?
您好、Yoonsun、
《KeyStone 架构串行外设接口(SPI)用户指南》(SPRUGP2A)的第2.5.1节介绍了 SPI 接口时序控制的相关信息。 如果您以1GHz 运行 C6678、则 SPI 的时钟频率为1GHz/6或166.67MHz。 CS 变为活动状态和出现第一个时钟之间的建立时间最多可以是 SPI 时钟周期的257倍。 在1GHz 时、最大设置时间约为1.5 μ s。 SPI 无法适应在数据出现前需要50微秒延迟的从器件。 如果从器件的运行速度很慢、则可以通过 Bit-bang GPIO 引脚与其通信。
此致、
Bill