This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:指向 RGMII

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582149/am3352-point-to-point-rgmii

器件型号:AM3352

您好!

我找不到这方面的确切答案、我怀疑答案是否定的、但我希望得到确认。 是否可以通过 RGMII 直接与另一个器件进行点对点连接? 在本例中、另一个器件是 Xilinx Zynq (处理器端)。  

显然、这两个器件都充当 RGMII 接口的 MAC 主机。 我想、RGMII 不支持 MAC-MAC 连接、但我在规格中找不到这种参考、这是不足为奇的。

相反、AM3352是否可以用作 PHY? 我也问过 Zynq 这个问题,但被告知答案是否定的  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以确认不支持 MAC 到 MAC 的连接。 关于您的另一个问题、AM335x 以太网端口也无法配置为模拟 PHY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢