请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
我找不到这方面的确切答案、我怀疑答案是否定的、但我希望得到确认。 是否可以通过 RGMII 直接与另一个器件进行点对点连接? 在本例中、另一个器件是 Xilinx Zynq (处理器端)。
显然、这两个器件都充当 RGMII 接口的 MAC 主机。 我想、RGMII 不支持 MAC-MAC 连接、但我在规格中找不到这种参考、这是不足为奇的。
相反、AM3352是否可以用作 PHY? 我也问过 Zynq 这个问题,但被告知答案是否定的
谢谢