请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432-RTOS 工具/软件:Code Composer Studio
我最近注意到、如果我在 Code Composer Studio 7中查看的最后一个文件是 MSP432空 TI-RTOS 项目中的.cfg 文件、则 CCS 内的.cfg 文件编辑器窗口中会显示"invalid_CodeGen_location"错误。
CCS 版本:版本:7.0.0.00042
这是我看到的完整消息:
"
错误报告
抱歉、创建此编辑器时遇到问题。 抛出意外异常。
org.eclipse.rtsc.xdctools.invalid_CodeGen_location:无效的代码生成位置"
如果我关闭该文件、然后在 CCS 中重新打开该文件、则错误消失。
这是已知问题吗?
谢谢、
Jon