This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-RTOS:CCS 启动时出现 INVALID_CodeGen_LOCATION 错误

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581891/ccs-msp432-rtos-invalid_codegen_location-error-seen-at-ccs-startup

器件型号:MSP432-RTOS

工具/软件:Code Composer Studio

我最近注意到、如果我在 Code Composer Studio 7中查看的最后一个文件是 MSP432空 TI-RTOS 项目中的.cfg 文件、则 CCS 内的.cfg 文件编辑器窗口中会显示"invalid_CodeGen_location"错误。  

 CCS 版本:版本:7.0.0.00042  

这是我看到的完整消息:

"

错误报告

抱歉、创建此编辑器时遇到问题。 抛出意外异常。

org.eclipse.rtsc.xdctools.invalid_CodeGen_location:无效的代码生成位置"

如果我关闭该文件、然后在 CCS 中重新打开该文件、则错误消失。

这是已知问题吗?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这是一个已知问题。  此处还有另一个具有相同问题的线程:

    它正在被研究。

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、

    啊、我搜索了错误代码、但没有找到任何错误、因此我创建了一个新帖子。

    但是、Chester 报告的问题与 CCS 6.x 有关、当他打开.cfg 文件时似乎会出现、但我看到的问题是我打开 CCS 7.x 时 当 CCS 首次启动以及编辑器窗口中的活动文件是.cfg 文件时、会出现此问题。

    我或其他人是否应该关闭此帖子、我只需将我的发现发布到另一个帖子上?

    谢谢、

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    我针对 XDCTools 提交了一个错误、在错误报告中、我提到了这个(和另一个)论坛帖子。 您可以关闭该线程。
    此致、
    Janet