This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:CPSW 端口溢出

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581999/processor-sdk-am335x-cpsw-port-overflow

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

   我发现了一个问题。 首先,CPSW 可以正常接收,但当我    在很短的时间内将大量数据传输到端口时 ,CPSW 接收将溢出,CPSW_CPDMA 模块中的寄存器 DMASTUS 哪个值  为 0x00002000、则表示" 0010 -      输入 缓冲区中的所有权位未设置。"、端口无法再接收数据。

   我想知道 如何避免这种情况发生。
   非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个处理器 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 6.0,有关此问题、请咨询以太网专家,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循此处概述的指南并将结果发布在此主题上: processors.wiki.ti.com/.../5x_CPSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,感谢您的回答,我不使用 Linux,但我发现其他人有同样的问题:e2e.ti.com/.../208783, 我真的需要您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="fly100"] SDK 6.0,请告诉以太网专家有关此问题的信息,非常感谢

    [报价用户="fly100"]我没有使用 Linux,[/quot]

    这是什么情况? 此论坛仅支持 TI 提供的 Processor SDK (Linux、Linux-RT 和 RTOS)。 我们已经在 以下位置进行了评论:e2e.ti.com/.../2127527

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,我不使用 Linux、但这个问题也在 stareware 中。 e2e.ti.com/.../208783
    此问题与 Linux 等系统无关。 我想知道的是 AM335x 的机制。
    非常感谢。