请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 我发现了一个问题。 首先,CPSW 可以正常接收,但当我 在很短的时间内将大量数据传输到端口时 ,CPSW 接收将溢出,CPSW_CPDMA 模块中的寄存器 DMASTUS 哪个值 为 0x00002000、则表示" 0010 - 输入 缓冲区中的所有权位未设置。"、端口无法再接收数据。
我想知道 如何避免这种情况发生。
非常感谢。