This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:通过更新固件实现的板载仿真器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582020/66ak2h14-bricked-on-board-emulator-by-updating-the-firmware

器件型号:66AK2H14

您好!

我的客户似乎通过更新固件来实现板载 xds200的砖型。

我在以下 wiki 中找到了以下陈述:

重要!  很旧的固件版本(如 Keystone II EVM 中的固件版本(1.0.0.2))在更新时会出现问题。 通常、它们在 Windows 中运行良好、因此请自行承担更新的风险、因为 JTAG 调试器可能会被欺骗、并且只能通过将电路板返修才能恢复。

请让我澄清一下--这种情况是否表明用户只能使用 Windows 计算机安全地更新仿真器?  或者,是否可以通过更新*ANY*操作系统中的固件来实现这种状态“闪烁”?  

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我的理解是、这种情况在任何操作系统中都可能发生。

    wiki 指出、如果您使用 Windows、则遇到此问题(通过更新固件来布雷板载仿真器)的几率会低得多:
    "一般而言、它们在 Windows 中运行良好"

    因此、有以下陈述:
    "要更新通过 USB 连接的 XDS200类 JTAG 调试器、强烈建议使用 Windows 主机"

    此致、
    Yordan