请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 您好!
我的客户似乎通过更新固件来实现板载 xds200的砖型。
我在以下 wiki 中找到了以下陈述:
重要! 很旧的固件版本(如 Keystone II EVM 中的固件版本(1.0.0.2))在更新时会出现问题。 通常、它们在 Windows 中运行良好、因此请自行承担更新的风险、因为 JTAG 调试器可能会被欺骗、并且只能通过将电路板返修才能恢复。
请让我澄清一下--这种情况是否表明用户只能使用 Windows 计算机安全地更新仿真器? 或者,是否可以通过更新*ANY*操作系统中的固件来实现这种状态“闪烁”?
此致、
Naoki