This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:USB0_VDDA18使用与 DVDD18相同的电源?

Guru**** 2614295 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581127/tms320c6748-usb0_vdda18-use-the-same-power-source-as-dvdd18

器件型号:TMS320C6748

是否建议将 USB0_VDDA18 (引脚 N14)连接到与 DVDD18 (引脚 F14、G6..R13)–1.8V 5mV 纹波相同的电源?

谢谢你。
David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不建议这样做。 请遵循参考设计:

     

    如您所见、USB0_VDDA18 (引脚 N14)连接到1V8_LDO (来自 PMIC 的 VLDO2 (TPS650250RHLR))、而 DVDD18 (引脚 F14、G6、R13)连接到 VCC_1V8D (来自 PMIC 的 VDCDC2):

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yordan 的快速回答
    表单“使用 TPS650061为 TMS320C6742、TMS320C6746和 TMS320C6748供电”似乎可以将两者连接在一起
     

    http://www.ti.com/lit/an/slva490/slva490.pdf

    是否可取?  
    如果不是-请 您详细说明原因吗?
    再次感谢你。
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、由于上电序列或电源不符合电源轨功耗要求、因此需要分离电压轨。

    但是、对于 C6748、USB0_VDDA18和 DVDD18似乎可以同时斜升、请参阅 TMS320C6748数据手册的第6.3.1节"上电序列"。 因此、如果您的 PMIC 能够设法将 USB0_VDDA18和 DVDD18连接到同一电源轨上、则可以实现这一点。

    请注意、在原理图中、DVDD18 (引脚 F14、G6...、R13)连接到 SMPS、USB0VDDA18连接到 LDO。 连接到 SMPS 的引脚应具有更大的电流消耗、LDO 在大多数情况下都无法提供这些电流消耗、因此这可能是它们在 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)中被分离的原因。

    同样、如果您使用的 PMIC 可以管理 连接在同一电源轨上的 USB0_VDDA18和 DVDD18 (引脚 F14、G6...、R13)、则可以执行此操作。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan