Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 您好!
当我在图5-8中使用它时、如果禁用了 RTC 功能、将双电压 IO 配置为 AM4378数据表的3.3V、是否需要为 VDDS3P3V_IOLDO 引脚从外部提供+3.3V 电压?
以下的宪法是否没有问题?
μ ①VDDS3P3V IOLDO 引脚:连接 GND。
② CAP_VDDS1P8V_IOLDO 引脚:悬空
③VDDS μ A、VDDS_CLK 引脚:来自外部的1.8V 电源。
此致、
新义郎