This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:VDDS3P3V_IOLDO 引脚连接

Guru**** 2616595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580735/am4378-vdds3p3v_ioldo-pin-connection

器件型号:AM4378

您好!

当我在图5-8中使用它时、如果禁用了 RTC 功能、将双电压 IO 配置为 AM4378数据表的3.3V、是否需要为 VDDS3P3V_IOLDO 引脚从外部提供+3.3V 电压?

以下的宪法是否没有问题?
μ ①VDDS3P3V IOLDO 引脚:连接 GND。
② CAP_VDDS1P8V_IOLDO 引脚:悬空
③VDDS μ A、VDDS_CLK 引脚:来自外部的1.8V 电源。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么电源解决方案(PMIC)? VDDS 如何连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../slvuab1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢您的快速回复。
    我参考了您之前介绍的文档、但我们认为为 VDDS3P3V_IOLDO 引脚提供3.3V 电压。
    我向您提出的问题涉及以下处理。
    请通过以下处理回答是否存在问题。
    μ ①VDDS3P3V IOLDO 引脚:连接 GND。
    ② CAP_VDDS1P8V_IOLDO 引脚:悬空
    ③VDDS μ A、VDDS_CLK 引脚:来自外部的1.8V 电源

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些连接意味着不使用内部1.8V LDO。 在这种情况下、用于为 VDDS 和 VDDS_CLK 供电的1.8V 电压必须符合数据表中图5-8中的电源时序要求。 您还必须确保 VDDS 和 VDDSHVx [x=1-11]之间的电压差始终小于2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    不需要向 VDDS3P3V_IOLDO 引脚提供3.3V 电源是否正确?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我在之前的帖子中已经解释过这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复
    很抱歉,我明白了。

    最好的爬梯
    新义郎