This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPMC 虚拟和默认 IO 时序模式选择

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581141/am5728-gpmc-virtual-and-default-io-timing-mode-selection

器件型号:AM5728

您好!

在我的设计中、GPMC 接口以异步模式连接到3个负载(存储器器件)。 根据数据表的表7-2、有两种模式

a.无虚拟或手动模式

b. GPMC_Virtual1

在本例中、我们在引脚多路复用器中使用了 GPMC_Virtual1计时模式。 以下是我的查询:

1.我们是否应该实际选择“No Virtual”(无虚拟)或“Manual Mode”(手动模式)?

2.如果我们为 用例选择 GPMC_Virtual1模式、会产生什么影响? (注意:在 GPMC_Virtual1模式下 、我们已测试所有3个存储器接口是否正常工作)。

谢谢、

分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef、

    如果在异步模式下使用存储器器件、则处于 GPMC 异步模式(1/5加载)、因此根据表7-2、您需要使用无虚拟或手动模式。  该表清楚地指出、只有在具有同步5负载时才使用交替模式(虚拟 IO 模式)。

    2. DM 和 TRM 中解释说、使用虚拟计时模式:

     "必须使用虚拟 IO 时序模式来保证 GPMC 的某些 IO 时序"

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您确认第1点。
    与 GPMC_Virtual1模式一样、GPMC 接口已经过测试并正常工作、您是否仍然建议将其更改为无虚拟/手动模式?

    此致、
    分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您已经使用 GPMC_Virtual1测试了您的芯片、并且成功地使其可靠运行、因此您不会遇到任何问题。 当总线上有一个重负载时、虚拟模式被设计成保证接口时序。

    此致、
    Yordan