请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
在我的设计中、GPMC 接口以异步模式连接到3个负载(存储器器件)。 根据数据表的表7-2、有两种模式
a.无虚拟或手动模式
b. GPMC_Virtual1
在本例中、我们在引脚多路复用器中使用了 GPMC_Virtual1计时模式。 以下是我的查询:
1.我们是否应该实际选择“No Virtual”(无虚拟)或“Manual Mode”(手动模式)?
2.如果我们为 用例选择 GPMC_Virtual1模式、会产生什么影响? (注意:在 GPMC_Virtual1模式下 、我们已测试所有3个存储器接口是否正常工作)。
谢谢、
分享