This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:我们看到的最后一行是"等待根设备/dev/mmcblk0p2 "

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580070/linux-am3358-last-line-we-see-is-waiting-for-root-device-dev-mmcblk0p2

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

我们在这里停留了三天。  我们已根据 Sitara 论坛尝试了多个补丁和器件树设置。  应该是在寻找根文件系统、但我不知道它在寻找的根文件系统中具体是什么。  我认为我们的引导日志看起来很好、它连接到 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/579502 我们尝试使用备用 SD 卡检测输入(SDCD)并将其连接到低电平(和高电平)以使其无效。

我们已经尝试了多个根文件系统: 使用 create_sdcard.sh、Umbundu、这是我们为旧板构建的家庭构建的系统、等等  

那么、我们还可以尝试其他什么呢?  可能是不同的引导设备? 在此之前、是否有方法使用 U-Boot 或内核测试 SD 卡的 ext4根分区?

需要一些帮助。

此致、

Brian Weir

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考"等待根设备/dev/mmcblk0p2 "无法引导至 SD 卡根文件系统、我可以使用 U-Boot 命令 ext2ls MMC 0:2或特定文件夹 ext2ls MMC 0:2 /sbin 来执行 SD 卡外部分区的文件列表

    由于某种原因、当内核退出以查找文件系统时、它无法找到它。

    可能我使用了错误的文件系统类型? 它应该是 ext2、ext3、ext4、其他吗?

    谢谢、Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将 uenv.txt 重定向至/dev/sda1、将内核指向并引导至仅包含根文件系统的 USB 记忆棒。 u-boot、内核和设备树仍在 SD 卡上。 这似乎可以正常工作、但内核仍然无法看到 SD 卡/dev/.

    我们在设备树或内核配置中或....中遗漏了什么?

    谢谢、Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否使用 AM335x TI PSDK? 如果是、是哪个版本?

    在最新的 PSDK 中、使用了 ext3:

    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-03.02.00.05/bin/create-sdcard.sh

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Filesystem
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_SDK_Creating_a_SD_Card_with_Linux


    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、感谢您发帖。

    但是、我们昨天发现了问题、我们可以从 SD 卡引导到根文件系统、而无需连接 SD_CD 线路。

    事实证明、这是 MMC 设备树中的一个问题:

    此修补程序修复了它:
    mmc1{(&M)
    状态="正常";
    - vqmmc-supply =<&ldo3_reg>;
    - VMMC-supply =<&ldo4_reg>;
    + VMMC-supply =<&ldo3_reg>;
    总线宽度=<0x4>;
    - pinctrl-names ="default";/*、"sleep";*/
    - pinctrl-0 =<&SD_CARD_PINS_DEFAULT>;
    - /*pinctrl-1 =<&SD_card_pins_sleep>;*/
    - /*NO-1-8-v;*/
    - /*broken CD;*/
    - CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    };

    不过我不理解这一点、并想对以下行进行解释:VMMC-supply =<&ldo3_reg>;

    &ldo3_reg 是指 PMIC LDO3吗? LDO3是1.8V 电源。 SD 卡是一个3.3V 设备,以3.3V 电压供电,所以我有点困惑。 此更改是否建议 SD 卡 MMC 接口在1.8V 电压下运行?

    谢谢、此致、Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    您是否使用 AM335x TI PSDK? 如果是、是哪个版本?

    在硬件侧、MMCSD 具有用于1.8‐V 或3.3V 工作电压的专用电源轨。

    在 AM335x TI PSDK 中、我们有:

    mmc1{(&M)
    VMMC-SUPPLY =<&VMMC_REG>;
    pinctrl-0 =<&mmc1_PINs>;
    CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;


    TPS{
    调节器{
    VMMC_reg:电脑控制器@12{
    稳压器最小微伏=<1800000>;
    稳压器最大值微伏=<3300000>;
    稳压器常开;
    };

    此致、
    帕维尔