请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
我们在这里停留了三天。 我们已根据 Sitara 论坛尝试了多个补丁和器件树设置。 应该是在寻找根文件系统、但我不知道它在寻找的根文件系统中具体是什么。 我认为我们的引导日志看起来很好、它连接到 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/579502 我们尝试使用备用 SD 卡检测输入(SDCD)并将其连接到低电平(和高电平)以使其无效。
我们已经尝试了多个根文件系统: 使用 create_sdcard.sh、Umbundu、这是我们为旧板构建的家庭构建的系统、等等
那么、我们还可以尝试其他什么呢? 可能是不同的引导设备? 在此之前、是否有方法使用 U-Boot 或内核测试 SD 卡的 ext4根分区?
需要一些帮助。
此致、
Brian Weir