This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:缓存问题

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581002/am3517-cache-questions

器件型号:AM3517

我们有一个看门狗、超时时间为32.7ms、这个看门狗被一个4ms 的任务馈送、一个30s 的任务将读取整个 ROM 空间(大约1MB)来进行 CRC 检查、当30s 的任务读取 ROM 时、缓存可能被清空、并且4ms 的任务可能被延迟到超过32.7ms。  4ms 任务的优先级高于30s 任务。

我们的问题是、一次刷新的最大缓存数是多少、它将花费多少时间?  

我们在 ROM 上运行的代码和使用 SRAM 作为数据 RAM、ROM 和 SRAM、均可通过 GPMC 总线进行访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nucleus Plus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是第三方操作系统、TI 不支持它。 您应该联系您的 BSP 提供商以获得有关此方面的支持。