请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3517 我们有一个看门狗、超时时间为32.7ms、这个看门狗被一个4ms 的任务馈送、一个30s 的任务将读取整个 ROM 空间(大约1MB)来进行 CRC 检查、当30s 的任务读取 ROM 时、缓存可能被清空、并且4ms 的任务可能被延迟到超过32.7ms。 4ms 任务的优先级高于30s 任务。
我们的问题是、一次刷新的最大缓存数是多少、它将花费多少时间?
我们在 ROM 上运行的代码和使用 SRAM 作为数据 RAM、ROM 和 SRAM、均可通过 GPMC 总线进行访问。