Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我正在尝试借助 EVM 板收到的演示文件从 nadflash 加载 eboot。
目前、我正在使用闪存工具和 OMAP35xx-nand.raw 文件将 eboot 文件闪存到 OMAP3530板中。
引导加载程序写入成功。
但是在运行引导加载程序时、我遇到错误(错误:引导设备驱动程序 Init 调用失败)
串行日志为 fallow:
德州仪器用于 EVM 3730的 Windows CE NAND X-Loader
于 2017年3月8日11:41:36建造
版本 BSP_WinCE_ARM_A8 3.00.01
。
跳转到引导加载程序
Microsoft Windows CE Bootloader 通用库版本1.4 2017年3月 8日构建11:
39:49
德州仪器(TI) OMAP35xx/37xx 的 Windows CE eboot,于 2017年3月8日11:41构建
:31.
eboot 版本0.0、BSP BSP_WinCE_ARM_A8 3.00.00.01
TI OMAP3730版本0x00000012 (ES1.2)
TPS659XX 版本0x30 (ES1.3)
系统准备就绪!
正在准备下载...
信息:预下载...
检查引导加载程序块是否标记为保留(Num = 494)
警告:未找到使用默认值的引导配置
INFO:SW4引导设置:0x35
IsValidMBR:MBR 扇区= 0x7b80 (有效 MBR)
OpenPartition:对于第0x20部分、分区存在=0x1。
>>>强制冷启动(非持久注册表和其他数据将被擦除)<<<
按空格键进入配置菜单5...
按空格键进入配置菜单4...
按空格键进入配置菜单3...
按空格键进入配置菜单2...
按空格键进入配置菜单1...
OALFlashStoreOpen:4096个块、64个扇区/块
OALFlashStoreOpen:2048字节/扇区、494个保留块
未检测到链接!! 正在中止
错误:引导设备驱动程序 Init 调用失败
--------------------------------------------------
主菜单
--------------------------------------------------
[1]显示当前设置
[2]选择 Boot Device
[3]选择 KITL (调试)器件
[4]网络设置
[5]闪存管理
[6]设置设备 ID
[7]保存设置
[8]启用/禁用 OAL 零售消息
[9]选择 Display Resolution (显示分辨率)
[A]选择 OPP 模式
[0]退出并继续
选择:1.
主:
引导设备: LAN9115 MAC
调试设备: LAN9115 MAC
零售消息: 已禁用
器件 ID: 0
显示分辨率: LCD 480x640 60Hz
刷写 NK. BIN: 已启用
OPP 模式: MPU[1000MHz @ 1.375V]、IVA2[800MHz @ 1.375V]
网络:
KITL 状态: 已启用
KITL 类型: 活动
KITL 模式: 中断
DHCP: 已启用
IP 地址: 0.0.0.0
IP 掩码: 0.0.0.0
IP 路由器: 0.0.0.0
ETH MAC 地址: da:00:00:00:00:00 (EEPROM)
VMINI: 被启用
注:USBFN RNDIS MAC Addr 不能更改。
--------------------------------------------------
主菜单
--------------------------------------------------
[1]显示当前设置
[2]选择 Boot Device
[3]选择 KITL (调试)器件
[4]网络设置
[5]闪存管理
[6]设置设备 ID
[7]保存设置
[8]启用/禁用 OAL 零售消息
[9]选择 Display Resolution (显示分辨率)
[A]选择 OPP 模式
[0]退出并继续
选择:4.
--------------------------------------------------
网络设置
--------------------------------------------------
[1]显示当前设置
[2]启用/禁用 KITL
[3] KITL 中断/轮询模式
[4] KITL 主动/被动模式
[5]启用/禁用 DHCP
[6]设置 IP 地址
[7]设置 IP 掩码
[8]设置默认路由器
[9]启用/禁用 VMINI
[A]设置 MAC 地址
[0]退出并继续
选择:1.
网络:
KITL 状态: 已启用
KITL 类型: 活动
KITL 模式: 中断
DHCP: 已启用
IP 地址: 0.0.0.0
IP 掩码: 0.0.0.0
IP 路由器: 0.0.0.0
ETH MAC 地址: da:00:00:00:00:00 (EEPROM)
VMINI: 被启用
注:USBFN RNDIS MAC Addr 不能更改。
请提供支持以使其正常工作。
谢谢
Rupesh