This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP3530:启动设备驱动程序 Init 调用失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580988/rtos-omap3530-boot-device-driver-init-call-failed

器件型号:OMAP3530

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我正在尝试借助 EVM 板收到的演示文件从 nadflash 加载 eboot。

目前、我正在使用闪存工具和 OMAP35xx-nand.raw 文件将 eboot 文件闪存到 OMAP3530板中。

引导加载程序写入成功。

但是在运行引导加载程序时、我遇到错误(错误:引导设备驱动程序 Init 调用失败)

串行日志为 fallow:

  

德州仪器用于 EVM 3730的 Windows CE NAND X-Loader
于 2017年3月8日11:41:36建造
版本 BSP_WinCE_ARM_A8 3.00.01

跳转到引导加载程序

Microsoft Windows CE Bootloader 通用库版本1.4 2017年3月 8日构建11:
39:49

德州仪器(TI) OMAP35xx/37xx 的 Windows CE eboot,于 2017年3月8日11:41构建
:31.
eboot 版本0.0、BSP BSP_WinCE_ARM_A8 3.00.00.01

TI OMAP3730版本0x00000012 (ES1.2)
TPS659XX 版本0x30 (ES1.3)
系统准备就绪!
正在准备下载...
信息:预下载...
检查引导加载程序块是否标记为保留(Num = 494)

警告:未找到使用默认值的引导配置
INFO:SW4引导设置:0x35
IsValidMBR:MBR 扇区= 0x7b80 (有效 MBR)
OpenPartition:对于第0x20部分、分区存在=0x1。

>>>强制冷启动(非持久注册表和其他数据将被擦除)<<<

按空格键进入配置菜单5...
按空格键进入配置菜单4...
按空格键进入配置菜单3...
按空格键进入配置菜单2...
按空格键进入配置菜单1...
OALFlashStoreOpen:4096个块、64个扇区/块
OALFlashStoreOpen:2048字节/扇区、494个保留块
未检测到链接!!  正在中止
错误:引导设备驱动程序 Init 调用失败

--------------------------------------------------
 主菜单
--------------------------------------------------
 [1]显示当前设置
 [2]选择 Boot Device
 [3]选择 KITL (调试)器件
 [4]网络设置
 [5]闪存管理
 [6]设置设备 ID
 [7]保存设置
 [8]启用/禁用 OAL 零售消息
 [9]选择 Display Resolution (显示分辨率)
 [A]选择 OPP 模式
 [0]退出并继续

 选择:1.

 主:
 引导设备:  LAN9115 MAC
 调试设备: LAN9115 MAC
 零售消息:  已禁用
 器件 ID:    0
 显示分辨率:  LCD 480x640 60Hz
 刷写 NK. BIN:  已启用
 OPP 模式:  MPU[1000MHz @ 1.375V]、IVA2[800MHz @ 1.375V]

 网络:
 KITL 状态:   已启用
 KITL 类型:    活动
 KITL 模式:    中断
 DHCP:         已启用
 IP 地址:   0.0.0.0
 IP 掩码:      0.0.0.0
 IP 路由器:    0.0.0.0
 ETH MAC 地址: da:00:00:00:00:00 (EEPROM)
 VMINI:        被启用
 注:USBFN RNDIS MAC Addr 不能更改。

--------------------------------------------------
 主菜单
--------------------------------------------------
 [1]显示当前设置
 [2]选择 Boot Device
 [3]选择 KITL (调试)器件
 [4]网络设置
 [5]闪存管理
 [6]设置设备 ID
 [7]保存设置
 [8]启用/禁用 OAL 零售消息
 [9]选择 Display Resolution (显示分辨率)
 [A]选择 OPP 模式
 [0]退出并继续

 选择:4.

--------------------------------------------------
 网络设置
--------------------------------------------------
 [1]显示当前设置
 [2]启用/禁用 KITL
 [3] KITL 中断/轮询模式
 [4] KITL 主动/被动模式
 [5]启用/禁用 DHCP
 [6]设置 IP 地址
 [7]设置 IP 掩码
 [8]设置默认路由器
 [9]启用/禁用 VMINI
 [A]设置 MAC 地址
 [0]退出并继续

 选择:1.

 网络:
 KITL 状态:   已启用
 KITL 类型:    活动
 KITL 模式:    中断
 DHCP:         已启用
 IP 地址:   0.0.0.0
 IP 掩码:      0.0.0.0
 IP 路由器:    0.0.0.0
 ETH MAC 地址: da:00:00:00:00:00 (EEPROM)
 VMINI:        被启用
 注:USBFN RNDIS MAC Addr 不能更改。

请提供支持以使其正常工作。

谢谢

Rupesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛不支持 OMAP 器件。 TI 不支持 WinCE。 请联系您的 BSP 提供商获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢