你(们)好
我们在下面提供了有关3个扇区(2CC、4x4 MIMO)的 LTE Advance 宏基站的查询。
您能在这些方面提供帮助吗?
1)使用的 Hawking SOC 数量是多少–我们正在考虑将3个 Hawking SOC 用于3扇区解决方案。
对于正在考虑的解决方案、这是正确还是过度匹配?
2)如何根据上述要求(即3扇区、4x4、2CC 等)进行 CPRI/AxC 处理和容量计算。
3)是否需要将所有 AXC 从 Hawking 多路复用到 FPGA,然后输出到 SFP,或者我们是否可以将每 Hawking 的 AXC 直接发送到 SFP。 也可以通过 SoC 的 AIF2块在内部处理
4)是否可以将单个 S1接口端接至3个 SoC 中的任何一个,或者 S1只能端接至其中一个 SoC。
5)我们当前的架构包括 SoC,通过超链接和映射到 FPGA 的 AIF2接口与外部 SFP (CPRI)进行互连。 您能不能检查这是否正常... 我们更倾向于仅针对时序相关需求使用 FPGA。
Mayuri
此致