This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:Hawkins CPRI 查询

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580503/tci6636k2h-hawkins-cpri-queries

器件型号:TCI6636K2H

你(们)好

我们在下面提供了有关3个扇区(2CC、4x4 MIMO)的 LTE Advance 宏基站的查询。

您能在这些方面提供帮助吗?

1)使用的 Hawking SOC 数量是多少–我们正在考虑将3个 Hawking SOC 用于3扇区解决方案。  

对于正在考虑的解决方案、这是正确还是过度匹配?

2)如何根据上述要求(即3扇区、4x4、2CC 等)进行 CPRI/AxC 处理和容量计算。  

3)是否需要将所有 AXC 从 Hawking 多路复用到 FPGA,然后输出到 SFP,或者我们是否可以将每 Hawking 的 AXC 直接发送到 SFP。 也可以通过 SoC 的 AIF2块在内部处理

4)是否可以将单个 S1接口端接至3个 SoC 中的任何一个,或者 S1只能端接至其中一个 SoC。

5)我们当前的架构包括 SoC,通过超链接和映射到 FPGA 的 AIF2接口与外部 SFP (CPRI)进行互连。 您能不能检查这是否正常...  我们更倾向于仅针对时序相关需求使用 FPGA。


Mayuri
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayuri、

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan。

    如果我们能在今天之前对此作出一些回答、那将会非常好?

    向列表中添加多几个查询:

    1) 1)我们想知道什么是回程吞吐量来支持4x4 MIMO 和 DL CA?  单个 Kepler 或 Hawking 可以处理这种情况吗?

     

    2) 2)关于 GTP 路由、我们有一个查询。 我们正在考虑使用一个开关来帮助将 GTP 路由到 SOC。 任何注释如何在单个 SOC 中终止 GTPu、然后根据扇区处理将信息传递给差动 SOC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会回答我的问题-我不理解您的一些缩略词...


    1) 1)请参阅 AIF2用户指南(在 TI.com 上搜索 SPRUHL2B)、第1.4、3.2和7.1节、以确定单个 K2H 上支持的通道类型的数量。

    2) 2)问题有点模糊。 我认为您是指连接拓扑。  请参阅 AIF UG 第4.1节、或许还参阅 CPRI 4.2规范以了解相关说明。

    3) 3)所有 AxC 数据将以 Navigator pktDMA 描述符(入口)的形式从 AIF2输出。  对于 Egress、馈送到 QM 的 pktDMA Tx 描述符将自动序列化、以便输出到 SerDes。  请参阅第7.1节。

    4) 4)取决于您的拓扑?

    5)如图7-2所示、AIF2需要 AIF_REFCLK 来驱动 B4/B8串行器/解串器宏。  从串行器/解串器 Rx/Tx 线路连接到的同一个源/器件获取时钟可能更简单。  如果 Rx/Tx 线连接到第三个器件、则必须确保所有这三条线都保持时钟对齐。