This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:从 UART 启动 eZdsp USB 套件错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577902/tms320c5535-ezdsp-usb-kit-boot-from-uart-error

器件型号:TMS320C5535

大家好、

我想从 UART 启动 TMS320C5535 eZdsp USB 套件。 我按照"使用 TMS320C5535/34/33/32引导加载程序"中的步骤操作、但遗憾的是、出现了错误。

1.I 通过 hex55.exe 将.out 文件转换为.bin 文件:

六55
-boot
-v5505
串行8
-b.
o .\bootimg1.bin
.\boot_post.out

配置 UART COM:

8位数据、奇校验、2个停止位、57600波特率

我对结果感到困惑、不知道为什么。我的步骤是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320C5535

    大家好、

    我想通过 UART 在同一电路板上使用 MCU 启动 C5535、如何进行?参阅"使用 TMS320C5535/34/33/32引导加载程序"、我应该使用 hex55创建引导映像、正确设置发送器、然后传输引导映像。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    我合并了您在同一主题上打开的另一个主题。 请在您遇到的同一问题上查看此 e2e 主题。
    e2e.ti.com/.../1539502

    希望这对您有所帮助。

    Lali