Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5535 大家好、
我想从 UART 启动 TMS320C5535 eZdsp USB 套件。 我按照"使用 TMS320C5535/34/33/32引导加载程序"中的步骤操作、但遗憾的是、出现了错误。
1.I 通过 hex55.exe 将.out 文件转换为.bin 文件:
六55
-boot
-v5505
串行8
-b.
o .\bootimg1.bin
.\boot_post.out
配置 UART COM:
8位数据、奇校验、2个停止位、57600波特率
我对结果感到困惑、不知道为什么。我的步骤是否有任何问题?