This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:更换 TLK105时出现 AM572X EtherCAT 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580589/dp83822h-am572x-ethercat-issue-when-tlk105-is-replaced

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TLK105AM5728

您好!

我们的设计采用 AM5728、连接到两个作为 EtherCAT 从站的 TLK105 PHY。 与 PC 的通信正常。

PC <=>RJ45 <=>TLK105 <=>(PRU)- AM5728

我们最近更换了 TLK105到 DP83822的两个 PHY。

PC <=>RJ45 <=>DP83822 <=>(PRU)- AM5728

现在、主器件不接收来自从器件的任何反馈。 MLT-3信号看起来正确。

是否有任何新版本的 PRU 固件能够与 DP83822通信?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 AM5728_用户:

    我不熟悉 EtherCAT 示例的固件。 当您将器件从 TLK105更改为 DP83822时、如果 FW 使用 PHY 标识寄存器验证 TLK105 PHY、则可能会停止工作。

    我将此主题移至 Sitara 论坛、届时专家将会对其进行深入了解。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在调查中取得了进展、似乎两个 DP83822 PHY 具有相同的地址0x00001。

    即使我们在 COL 引脚上有一个2.2k Ω 的下拉电阻器、"0"状态也不会在复位时被 PHY 锁存(Vcol = 1.110V)。  

    权变措施

    我们更新了引脚多路复用器和代码、以便在启动时将输出低电平中的 GPIO5_14 (对应于 COL 信号)设置为低电平。 现在 PHY 地址是0x00000和0x00001。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助

    Paula