Other Parts Discussed in Thread: TLK105, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 主题中讨论的其他器件:TLK105、 AM5728
您好!
我们的设计采用 AM5728、连接到两个作为 EtherCAT 从站的 TLK105 PHY。 与 PC 的通信正常。
PC <=>RJ45 <=>TLK105 <=>(PRU)- AM5728
我们最近更换了 TLK105到 DP83822的两个 PHY。
PC <=>RJ45 <=>DP83822 <=>(PRU)- AM5728
现在、主器件不接收来自从器件的任何反馈。 MLT-3信号看起来正确。
是否有任何新版本的 PRU 固件能够与 DP83822通信?
谢谢你