您好!
我 正在尝试使用 TDA2x 电路板进行车道检测、前部碰撞、汽车速度检测、行人检测和处理。
我在 VISION_SDK 下提供了通道检测和前向碰撞示例程序、可在 C66x DSP 内核上高效运行。
我喜欢使用 EVE 内核。
对于汽车的速度检测、我们是否可以使用 EVE 内核?
我们如何将特定的内核用于特定用途? 我们是否有相同的文档?
您的建议将对我很有帮助、因为我不熟悉这一点。
谢谢、
Suganthi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 正在尝试使用 TDA2x 电路板进行车道检测、前部碰撞、汽车速度检测、行人检测和处理。
我在 VISION_SDK 下提供了通道检测和前向碰撞示例程序、可在 C66x DSP 内核上高效运行。
我喜欢使用 EVE 内核。
对于汽车的速度检测、我们是否可以使用 EVE 内核?
我们如何将特定的内核用于特定用途? 我们是否有相同的文档?
您的建议将对我很有帮助、因为我不熟悉这一点。
谢谢、
Suganthi
尊敬的 Suganthi:
"汽车速度检测"等功能或您提到的任何其他功能都是非常高级的功能、有多种方法可实现所需的功能。 因此、根据此描述、如果您可以使用 EVE 或不使用 EVE、这并不容易。
正确的方法:
1.您应该有一个功能的算法 (例如汽车的速度检测)。
2.您应了解 EVE 和 DSP 内核功能及其优势在哪里... 为此、您可以参考一些有关 EVE 和 DSP 内核的培训视频。
DSP 培训视频可从以下链接获得: https://training.ti.com/c6000-embedded-design-workshop
我们的 CDDS 系统中提供了 EVE 培训视频 、与 TI 签订了 NDA 的客户可以访问该视频。 如果您的公司与 TI 签订了 NDA、我将向您共享链接、您可以使用私人论坛获取信息
3.现在您可以在 EVE 或 DSP 上或 通过使用这两种方法来实现您的算法
谢谢、
此致、
Pramod
您好!
顺便说一下、根据您的响应、您似乎已经了解 了 TI 发布的前向碰撞警告算法。 该算法还为每个帧输出检测到的物体(车辆)的世界坐标-有关更多详细信息、请参阅 FCW_TI_OUTPUT 结构。 使用这些世界坐标和帧速率、您可以找到给定检测到的物体的速度。
这应该是一个简单的逻辑、您可以在 DSP 上实现、因为 FCW 在 C6x DSP 上可用。
谢谢、
此致、
Pramod