请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
我有一个具有 一个 KS903 PHY 和 KSZ8863开关的板。 KS903 PHY 通过 RGMII 进行连接。 KSZ8863由串行 总线连接、因为我们需要访问 所有寄存器。 能否在内核中使用 MDIO-bitbang 或 MDIO-gipo 驱动程序?
我是否应该在 KSZ8863开关的 cpsw.c 文件中设置 no_phy_slave ?
谢谢!