This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:具有 KSZ8863开关的 AM335x CPsw

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579499/linux-am3352-am335x-cpsw-with-the-ksz8863-switch

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

我有一个具有 一个 KS903 PHY 和 KSZ8863开关的板。 KS903 PHY 通过 RGMII 进行连接。  KSZ8863由串行 总线连接、因为我们需要访问 所有寄存器。 能否在内核中使用 MDIO-bitbang 或 MDIO-gipo 驱动程序?

我是否应该在 KSZ8863开关的 cpsw.c 文件中设置 no_phy_slave ?

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yolanda、

    您的定制板是基于 AM335x EVM、AM335x 入门套件还是 BeagleBoneBlack?

    您是否使用 AM335x TI PSDK?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它 基于 AM335x EVM。 我使用 TI PSDK 中的 TI 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yolanda、

    您使用的是哪个版本的 TI PSDK? 哪个版本的内核?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是当前版本

    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-03.01.00.0。

    Linux 内核版本4.x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yolanda、

    在 AM335x TI EVM 中、我们具有以下连接:

    AM335x MII1端口--> Atheros AR8031 PHY --> RJ-45连接器

    请提供有关定制电路板设置、以太网设计的详细信息、TI EVM 在设计上有何差异?

    此致、
    帕维尔